欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪价格背后的技术创新与成本节约

  • 2023.09.23 12:57:34
  • 米思米
  • 2187

近年来,随着自动化技术的不断发展,电换气已经成为不可逆转的趋势。米思米为迎合自动化工业发展趋势和客户的需求,最新推出电驱新品——米思米电动夹爪和直线电机模组。通过电动技术替代传统气动组件,将客户的时间成本降低,实现降本增效,省时省心。


这一创新举措的背后,米思米的经济型产品策略,是其成功的重要因素之一。米思米经济型产品策略不仅体现在静态零件的标准化上,更体现在动态组件的标准化上。米思米将这一里程碑式的变革称为“标准化的一次革命”和“标准化的二次革命”。在二次革命中,米思米通过自己设计标准化的组件产品,使得客户无需再进行繁琐的设计工作,只需进行选型即可。这一创新不仅大大提高了效率,还降低了客户的设计成本。


米思米标准化的二次革命.png


电动夹爪作为米思米经济型产品的一员,自上市以来就受到了市场的广泛关注。与传统的气动夹爪相比,电动夹爪在多个方面展现出了显著的优势。


首先,在成本方面,电动夹爪的价格优势十分明显。由于电动夹爪减少了周边零配件的使用,使得其整体成本大幅降低。以米思米一款电动夹爪为例,与同规格的传统气动夹爪相比,成本降低了31%。此外,电动夹爪的能耗也远低于气动夹爪,组合功率可以降低95%的能耗成本。这对于长期使用的客户来说,无疑是一笔巨大的节约。


米思米电动夹爪的价格优势.png


其次,在时间效率上,电动夹爪也展现出了显著优势。传统气动夹爪由于零配件众多,设计师需要进行气动设计、电气设计、空压配管和电子配线等多项工作,合计用时长达240分钟。而电动夹爪则大大简化了这一过程,只需进行电气配线和电气设计,合计用时仅需120分钟,设计时间降低了50%。此外,在机种切换时,电动夹爪也无需调整夹爪位置及传感器位置,只需预设工件不同夹持参数和调用执行,即可在2分钟内完成切换,降低了80%的停机时间。


米思米电动夹爪的时间效率优势.png


除了成本和时间效率的优势外,电动夹爪在性能上也表现出色。由于电动夹爪采用电驱技术,由驱动及伺服电机控制夹持力及行程,因此其稳定性远高于气动夹爪。这有效避免了因气源不稳定而导致的工件掉件或未能成功夹取到的情况,大大提高了设备的稳定性和可靠性。


综上所述,米思米电动夹爪自今年3月全新上市以来,便凭借其背后的技术创新与成本节约理念,迅速吸引了业界的目光。通过米思米标准化的二次革命与电动技术的深度融合,不仅为客户提供了高效、稳定的解决方案,更在成本控制与时间效率上实现了显著提升。尽管上市不久,其市场表现与客户反馈正逐步累积,但米思米电动夹爪所展现的独特价值与竞争力,已为其在自动化领域赢得了初步认可。展望未来,米思米有望持续秉承这一创新理念,不断推出更多优质、高效的产品与服务,助力客户在自动化进程中迈上新的台阶。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities